This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:单端正弦信号

Guru**** 2506735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1034440/lmk03806-single-ended-sinus-signal

器件型号:LMK03806

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

该 IC 能否将单端0dBm 100MHz 正弦信号作为时钟并工作? 这方面是否有任何限制?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    只要信号能够满足时钟输入要求(摆幅、共模和压摆率)、就没有问题。 相关要求如下所示。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx 用于回复。 我明白了。