This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:将单端 TCXO 与 LMK04828的输入匹配

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973252/lmk04828-matching-a-single-ended-tcxo-to-the-input-of-a-lmk04828

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04808

我有一位客户在使用 LMK04828进行设计。

它们使用 Crystek CVHD (频率不同)。  以下是他们的问题:

 

 
假设在使用 XTAL 时、C4是  DNP C4?  
将安装 R10、R16、C8、C36以将 XTAL 连接到 OSCin_P?  其中一些电容器用于匹配 VCXO 的输入?
 
CVHD 具有14pF 的负载电容、而我相信 LMK 提供的输入为1pF。  我可能会误读数据表、如下所示:
 
 
我知道用于 PLL2的 OSCin 支持高达500MHz 的频率。
 
您能否澄清 OSCin 端口的输入电容?
 
是否有为 VCXO 提供正确负载电容的指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04828支持在 OSCin 上放置晶体。  但是、如果您使用的是 CVHD VCXO、则您使用的是具有输出缓冲器的器件、因此无需担心晶体规格。  除了您可以选择不同的 C4或 C33值(或仅删除 C33)外、还可以使用上述原理图。  C33有助于滤除 VCXO 的一些高阶谐波。
    >因此、在本例中、10至40MHz 不适用、您将使用的频率最高为500MHz。

    如果您确实想使用晶振特性、LMK04808数据表的第109页的第9.1.8节中提供了一些更多的应用信息/示例。

    [引用 USER="Gregory Duperon"] CVHD 具有14pF 的负载电容、而我认为 LMK 提供1pF 的输入。  我可能会误读数据表、因为该部分如下所示:
    在不确认 CVHD 数据表的情况下、该负载电容将是 CVHD 输出的测量值、因此我们的器件提供的负载要少得多、但您应该考虑所有布线等  如果最终电容较大、则意味着边缘可能会稍微滚动一点、或者您的输入振幅可能会稍微小一点。  因此没有重大问题。

    请告诉我、此答案是否未达到标准或有助于澄清您的问题。

    73、
    Timothy