This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318输入模式配置

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968173/lmk05318-lmk05318-input-mode-configuration

器件型号:LMK05318

大家好、

我的客户现在使用的是具有50欧姆下拉 配置的 LMK05318。 但 前端为 LVCOMS 输出、因此采用50欧姆 SE 配置时系统电压过低。

如何处理 终端 电阻器?

2.我们是否可以将50欧姆 SE 更改为 CMOS?  LVCMOS 配置是否存在风险?

3. 有哪些优点和 缺点?

 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果是3.3V CMOS、那么对于50Ohm 内部电阻器、可以正常工作、因为摆幅被减半、但仍高于数据表中的最小摆幅(1Vpp)。 唯一的问题是直流电流可能过高、最好是交流耦合。

    或者、您可以选择"CMOS"而不使用内部端接。 对于3.3V CMOS、请在电阻分压器下方添加电阻分压器、以将摆幅减小至<2.6V。 对于1.8V CMOS、无需额外的端接。

    此致、
    Hao