This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:低功耗运行

Guru**** 2507055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989843/lmk00301-low-power-operation

器件型号:LMK00301

您好!

我有一个具有该缓冲器的设计、我希望能够控制输出时钟组、以便在必要时降低功耗。

从数据表中可以看出、这可以通过通过相关的 CLKoutX_Type0/1选择来禁用(Hi-Z)输出时钟组来实现。

从我正在查看的另一个设计中、似乎设计人员正在尝试通过将 CLKIN_SEL 线路切换为指向未使用的(浮动) CLKIN 对来实现相同的低功耗状态。 我的意思是、他默认使用 Clkin0、并 在他想要将缓冲区设置为低功耗时将选择切换到未使用的 Clkin1。  我对这种方法不太有信心。  

我认为之前关于 CLKoutX_Type 控制的建议应该得到落实、但我希望在我继续进行更改之前得到一些确认。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我同意、使用 CLKoutX_Type 或 REFout_EN 禁用高阻态输出以降低功耗。

    此致、
    通道