您好!
我们将在输入切换期间观察 CDCLVP1204的一些奇怪行为。 我们的系统如下:
- 两个输入均为156.25MHz
- 两个输入都是交流耦合(使用100nF 电容器) LVPECL 信号、并通过连接到 VAC_REF 引脚的50欧姆电阻器进行端接。
- 每组50Ohm 电阻器都有一个0.1uF 电容器、将 VAC_REF 连接到 GND。
- LVPECL 输出端接在每条连接到 GND 的线路上的150 Ω 电阻器。
- IN_SEL 和 GND 之间有一个4.75KOhm 下拉电阻器。
- VCC = 3.3V
注意:我们知道输入多路复用器不是无中断的、也不是我们所期望的。
从输入0切换到输入1时、切换 时间小于10ns、切换时间的一般"形状"符合预期。 黄色轨迹线表示 IN_SEL。 绿色轨迹线表示 CDCLVP1204的 LVPECL 输出。
但是、当从输入1切换到输入0时、输出不符合预期:
我们看到差分输出电压大幅下降、然后在大约200ns 内"缓慢"地将幅度增加到所需的稳态值。
一些问题:
- 这是预期行为吗?
- 在切换后、输出稳定之前的最长保证时间是多少?
Don