This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318是否支持频率裕量功能?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872724/lmk05318-does-lmk05318-support-frequency-margining-function

器件型号:LMK05318

各位专家、您好!

请问 LMK05318是否支持频率裕量功能? 可以将其调整为+80ppm 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa、

    是的、没问题。 您可以在数据表中搜索关键字"DCO"。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是否可以为您发送.TCS 文件?
    我可以帮您检查 GUI 设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您应该能够将.TCS 文件附加到此帖子。

     对于偏移调优 、我将保持 在+/-50ppm 以内、因为这是 LMK05318 DPLL 支持的范围。

    此致、