This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2522:锁定检测

Guru**** 1688270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/900053/lmx2522-lock-detect

器件型号:LMX2522

您好!

我对锁定检测的功能有疑问。 您能否提供 PLL 锁定状态的概述或方框图已确定。 我了解数据表第11页的流程图、但我想更详细地概述一下物理锁定检测系统。

谢谢、

Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    通常、我们不会分享内部电路实现细节。 如果对规格、流程图或您的具体用例有一些具体问题、我们可以帮助解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    是否有任何统计数据显示锁定检测正确报告锁定状态的频率?

    谢谢、

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    锁定检测应始终按数据表中所述运行。 只要启用了锁定检测、我就不会遇到任何问题。 您是否面临特定问题?

    谢谢、

    Vibhu