This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:lmk05318配置序列

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/895758/lmk05318-lmk05318-configuration-sequence

器件型号:LMK05318LMK05318

您好、团队:

 几天前、我发布的主题 如下: https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/894966?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmk05318

 我发现 PLL 处于假锁定状态。

 您能帮助检查 我所连接的配置序列。

 主机根据第9.5.5章配置 PLL。

 同时、有关以下描述还有一个问题。

 "的寄存器中

屏蔽(不修改屏蔽位= 1):
–屏蔽 R12 = A7h (器件复位/控制寄存器)
–屏蔽 R157 = FFh (NVM 控制位寄存器)
–屏蔽 R164 = FFh (NVM 解锁位寄存器)"

以 R12为例。 我不确定为什么 bit6、bit4、bit3不能修改? 它始终不会被修改? o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏蔽(不修改屏蔽位= 1):

    屏蔽 R12 = A7h = b' 10100111

    这意味着可以修改位6、4、3、同时在此编程过程的步骤2中将其他位保留为默认值。

    在第2步之后、 您可以根据请求修改某些位、例如第3步和第4步中的 R12[7]操作。

    3.将1b 写入 R12[7]以使器件软复位有效。 这不会复位寄存器值。
    4.将0b 写入 R12[7]以退出软复位并开始 PLL 启动序列。
    请参阅使用方法1 (寄存器提交)对 EEPROM 进行编程、以将活动配置存储到
    EEPROM 以在下一个下电上电时启用自动启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我的配置之一是附加的。如所示、R12分配 了0x03、由 TICS Pro 生成。

     它与 掩码 R12 = A7h = b' 10100111冲突。

    我应该遵循哪一个正确的方法?

    该配置仅与 XO 搭配使用的 APPL2作为基准 clcok 输入。 在我看来、LMK05318 可以支持 这种模式。  

    现在、它可以用作时钟 合成。

    e2e.ti.com/.../first_5F00_25m_5F00_apll2_5F00_cmos.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaotao、

    R12默认值为 b' 00111011。 在第2步中、这些红色位可以按照屏蔽显示的方式进行更改。

    因此在"first_25m_apll2_cmos.txt"中、 R12 0x000C03指示位5、4、3 "请勿对 DPLL 和 APLL 使用自动同步、请勿在同步期间静音"。

    与掩码相比、唯一违反的位是位5、但您的应用不使用 DPLL、因此无关紧要。

    您可以根据系统时钟同步要求做出决策。 如果电流设置工作正常、则保持该设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这很有帮助。

    同时、我对一些保留寄存器感到好奇。

    例如。 我发现许多保留寄存器将根据 TICS Pro 中不同的 PLL 配置具有不同的值。

    在调试我的问题期间、我发现 R12[2:0]将根据 不同的 PLL 配置显示不同的值。

    因此、我感到无助、因为我不知道如何处理。 使用 TICS Pro 中的给定值,或使用默认复位值,尤其是在何时设置

     PLL 与 数据表第9.5.5章的规定。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TICS Pro 为您的 PLL 应用优化了保留位、但如果根据数据表设置 默认保留位、它们也可以工作。  

    但不建议任意修改保留位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明白了。

    谢谢。