This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:lmk05318配置序列

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894966/lmk05318-lmk05318-configuration-sequence

器件型号:LMK05318

您好、团队:

  

   这是我第一次使用 lmk05318。  我 从不使用 lmk05318的 EVM、因为 在我看来、将其应用到我的应用并不是很困难。

   但现在 PLL 似乎不太好用。 我 有自己的板,包括 lmk05318。

   我的第一步是仅将 APPL2与差分 TCXO 配合使用 作为参考。配置十六进制值来自 TICS Pro。

   我发现 APLL2从未锁定、输出时钟也异常( 并非所有通道 都能输出时钟、PLL 也可能 永远不会通过 下电上电测试计时)

   在我看来  ,图61中的设备启动顺序不是那么清晰。  当我的配置十六进制写入 图61时、启动序列永远不会告诉我。

   希望 TI 能提供完整的配置序列作为示例。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请向我发送您的十六进制值吗? 如果我有您要编程到寄存器的值、我可以进一步帮助调试您的问题。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

      这些值随附。请查找。

     顺便说一下, 如何根据 TICS Pro 中的十六进制模块在我的配置序列之后校准 PLL?

      e2e.ti.com/.../lmk05318_5F00_register_5F00_20201500.txt