This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0M:将 TCXO 替换为 LMK61E0M

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955724/lmk61e0m-replacing-tcxo-with-lmk61e0m

器件型号:LMK61E0M

您好!

请告诉我、TCXO 是否可以替换为 LMK61E0M。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、  

    TCXO 的频率稳定性是多少? 我熟悉的 TCXO 具有 ppb (十亿分之一)稳定性、而 LMK61E0M 的 ppm 顺序(百万分之一)-因此它具有不同的数量级。  

    然而、LMK61E0M 可被用在 DCO -数控振荡器-模式中。 这意味着它们可以更新小数分子、对其输出频率进行非常精细的调整- ppb 顺序。  

    总之、它完全取决于系统。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin-San:

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤