This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110 -如果 DONE 脉冲设置为'TDB'时间段、DRV 是否会变为高电平

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922437/tpl5110-tpl5110---does-drv-will-be-high-if-done-pulse-be-set-at-tdb-time-period

器件型号:TPL5110

大家好、

我的客户正在以计时器模式评估我们的 TPL5110、但也会使用 M_DRV 引脚手动加电、因此根据数据表图11、下面有一个问题、需要您的帮助来检查:

如果 DONE 脉冲设置为"TDB"时间周期(此时 DRV 输出为低电平)、TPL5110的 DRV 输出是否仍会变为"High"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney、

    否、完成输入上升沿应在 T_DB 到期后出现

    此致、
    通道