This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:关于 LMK05318 TCXO 选择

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932117/lmk05318-about-lmk05318-tcxo-selection

器件型号:LMK05318

您好!

我的 LMK05318 的两个参考时钟输入为1pps、output5为1.8V CMOS 10MHz、如果两个输入丢失并且 LMK05318将处于保持模式、那么10MHz 输出保持 稳定性 将取决于外部 TCXO。

我的问题是、如果在保持模式下、输出时钟需要满足 Stratum 3/3E、那么 我 的 TCXO 是否必须 使用高精度 TCXO、例如 Stratum 3/3E TCXO 或 TCXO 是否可以使用通用器件、例如+/- 0.5ppm TCXO?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    对于1pps 输入、建议使用更高精度的 TCXO (0.5ppm)。 此外、请确保此1ppm 以您的 PRIREF/SECREF 为基准、否则可能无法验证基准。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的评论。

    因此、我的理解如下:

    如果 PRIREF 和 SECREF 是1pps 输入、  PRIREF 和 SECREF 都必须具有有效的 nput、不只支持一个输入、对吗?

    2.如果输出时钟需要满足,例如 Stratum 3/3E (我的客户要求是在保持模式下保持1.5us 以上48小时)在保持模式下,TCXO 至少为0.5ppm?

    我在实验室中尝试以下操作:

    TICS PRO 的默认配置具有以下模式:1pps 输入、我导出 Regs 值并将这些 Regs 值写入我的板 LMK05318。

    我测量输出为10MHz、但无法确保10MHz 来自  PRIREF 和 SECREF 的1pps 或 TCXO。

    我读取寄存器 R14=0xC0、这意味 着相位锁定 DPLL=1丢失; 频率锁定 DPLL=1丢失。

    这是否意味着10MHz 来自 TCXO?

    但我删除了1pps 输入、然后 Reg14=0xD0表示  保持事件 DPLL=1、我感觉10MHz 已根据保持事件 DPLL=1锁定1pps 输入。

    我不知道我的理解是否正确、是否有任何寄存器可以判断 10MHz 输出是否锁定 1pps 输入?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    否、只能有一个有效基准。 您可能会发现通过查看 GUI 是否更容易理解器件。 下载最新的 Ticspro 并选择 LMK05318B

    对于1pps 输入、请使用 LMK05318B 而不是 LMK05318。 两者是引脚兼容的。 因此、如果您已经有 EVM、则可以直接交换该器件。

    Ticspro 中的 LMK05318B 向导将告诉您无法使用10MHz TCXO。

    建议1pps (或一些与2.5GHz 没有整数关系的其他频率)使用12.8MHz TCXO。 所有详细说明均可在向导中找到)

    在检查 DPLL_LOPL 和 DPLL_LOFL 之前、第一步是设置基准验证(新向导会自动执行此操作、您可以通读指令以了解其执行的操作)、然后检查 PRIREF_VALSTAT 和 SECREF_VALSTAT 状态寄存器。 您需要首先确保其中一个1pps 基准有效。 这需要高精度1pps 源(相对于 TCXO 频率、在几 ppm 范围内)

    基准有效后、其余部分将变得简单。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的帮助!

    昨天我可能不会很详细地描述我的设计。

    随附的文件是我的设计、并在自定义字段中进行测试。 因此、现在它必须使用 LMK05318、而不是 LMK05318B。

    在 Tiscspro GUI 中、我设置 TCXO=19.2MHz、output5=10MHz、然后根据默认配置的1pps 导出所有寄存器值。

    然后将这些寄存器值写入 LMK05318。 结果为 output5、 具有有效的10MHz 输出、但 我读取 reg R14=0xC0、

    然后我删除1pps 输入 、Reg14=0xD0、这意味着 保持事件 DPLL=1。

    我能否根据这些观察结果判断 output5=10MHz 锁定1pps 输入?

    另一个问题是如何选择 TCXO。

    例如、我的客户需要在48小时内保持1.5us 以上、通过什么公式可以计算 TCXO 的精度、0.5ppm 或更高质量的 TXCO?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    能否根据 LMK05318B 导出寄存器值 、然后将这些寄存器值写入 LMK05318 

    如果两个器件具有相同的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    在 Tiscspro GUI 中、当选择  LMK05318B时、向导的设置参考没有 PRI/SEC 接口类型选择。

    导出的寄存器值 R46=0x11 (AC-Diff)、但我需要 COMS 输入类型。

    在哪里可以在  LMK05318B 向导中设置相关寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    首先、建议将 LMK05318B 的电压设置为1pps、因为与 LMK05318相比、该器件专门针对低频输入进行了改进。 简而言之、为 PRIREF 和 SECREF 添加了一个直流缓冲器、以避免在输入端对噪声敏感。 在使用交流缓冲器的情况下、迟滞电平也会增加  

    其次、可以在此处设置参考接口:

    第三、如果您坚持使用 LMK05318、则需要在第一个向导页面中选择向后兼容。 但是、该模式存在软件错误- DPLL_LOFL 不会清除。 该错误已修复、但新版本的 Ticspro 尚未发布。 现在、您可以在以下位置下载配置文件: e2e.ti.com/.../LMK05318B.zip

    要导入此配置文件、请转至 Ticspro -选择设备-导入用户设备-然后选择此 zip 文件夹(不要将其解压缩)。 之后、再次转至 Select Device 并选择 User devices - LMK05318B。

    最后、DPLL_LOFL 和 DPLL_LOPL 都必须清零、然后才能表示 DPLL 已锁定。 状态位的使用在最后一个向导页中进行了说明。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    在 TICS PRO GUI 中、步骤3:设置 DPLL 基准、如果 PRI/SEC=1Hz、则不选择输入类型。

    我的 TICS PRO 版本为 v1.6.10.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    这是因为它自动配置为直流缓冲器。 Diff / SE 和 ETC 仅用于交流输入缓冲器。 同样、如果您在第一个向导页面中选择"向后兼容"、则会看到始终选择交流缓冲器、因为非 B 版本中没有直流缓冲器。

    此致、
    Hao