This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:斜坡模式下的 LMX2595

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/930348/lmx2595-lmx2595-in-ramp-mode

器件型号:LMX2595

我需要在自动斜坡模式下以斜坡模式使用 LMX2595、并且在斜坡期间无需 VCO 校准。

是否有任何有关我可以在不进行 VCO 校准的情况下使用的斜坡范围的信息。

在数据表中、只有一个示例12 - 12.125GHz。  

我需要8-8.3GHz Rampe 范围。 是否可以不进行 VCO 校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moti、

    未经校准的斜坡范围约为100MHz、但不保证。

    我非常确信、300MHz 线性斜坡范围是不可能的、需要校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应!

    祝你度过美好的一天!

    莫蒂