This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318 XO 对输入使用削波正弦波?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951471/lmk05318-lmk05318-xo-using-clipped-sine-wave-for-input

器件型号:LMK05318

LMK05318 XO 是否可以对输入使用削波正弦波?

约为0.8Vp-p

如何连接到 LMK05318?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要满足 XO 输入要求(LVCMOS 或差分)、就没有问题。

    因此、对于0.8Vpp、它需要是差分的。 您可以在 XO_P 路径中添加交流耦合电容、并将 XO_N 引脚直接接地。 确保在软件设置中为 XO 选择"差分"。

    此致、
    Hao