This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:CLKOUT 接口的状态

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1164888/lmk04832-sp-state-of-clkout-interfaces

器件型号:LMK04832-SP

您好,加电或复位期间具有 LVDS 输出的 CLKOUT/CLKOUT*引脚的状态是什么? 它们是否处于高阻态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如数据表(第51/52页)所示、在发生上电复位(POR)事件时、无论输出格式如何、器件都将断电。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运、

    Andrea