This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:输入和输出电路问题

Guru**** 1693060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301, LMK00301EVAL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820516/lmk00301-input-and-output-circuit-questions

器件型号:LMK00301

尊敬的所有人:

我的客户使用 LMK00301时、以下问题需要您的帮助:

1、如果使用 LVPECL 电平晶振并将交流耦合到 LMK00301的输入端、那么如何设置外部偏置电路?

2.如果输出连接到 CML 电平为 CML 的器件、如何在 clk 的输出和连接的器件之间设计电路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1。 晶振可以直流耦合到 LMK00301。 请参阅数据表第10.2节、《LMK00301EVAL 用户指南》中也提供了参考原理图。

    答2. 时钟的输出类型是什么(LVPECL/HCSL/LVDS)?  

    此致、
    通道