This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:LMK04826 Clkin1、PLL 锁定?

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/800136/lmk04826-lmk04826-clkin1-pll-lock

器件型号:LMK04826

戴尔

戴尔

LMK04826经过设计并可进行测试。

Ref_CLK = 10MHz。

10MHz 由信号发生器供电。

当10MHz 电平小于5dBm 时、PLL 锁定不起作用。

即使 R344被移除并且输入的10MHz 电平高达0dBm、它也会变成 PLL 锁定。

为什么 PLL 锁定级别不同?

是否需要50欧姆?

如何将10MHz 电平设置为-3dBm 以锁定 PLL?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    您的意思是、如果输入功率为0dBm、则1) R344不会锁定2) R344不会锁定。 ?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    无 R344锁。
    R344被移除、并使用0dBm 输入锁定。
    这为什么起作用?
    请告诉我我们可以如何改进。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我想我发布了一个附加的答案、但不知怎么、它没有出现。

    因此、我在该帖子中说过、输入功率或摆幅不是唯一的因素、压摆率也很重要。 如果您将 dBm 转换为 Vpp、然后使用10MHz 正弦波计算从20%到80%的压摆率、您会发现该数字可能会远小于数据表中指定的最小输入压摆率。

    快速完整性检查是改用100MHz 输入。 您可能会发现该器件能够承受较低的输入功率而不会出现锁定故障。 因此、为了使用低功耗时钟输入、您需要提高源的边沿速率。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和50欧姆电阻器。 如果您熟悉传输线理论、请参阅以下文章了解更多详细信息: e2e.ti.com/.../2867177

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我能否移除50Ohm 电阻器?
    当移除电阻器时、CLK 输入电平被锁定至0dBm。
    我认为没关系。
    请查看。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    由于输入在低频时具有高阻抗、因此50Ohm 电阻器可降低 VSWR。 我们不确定过多的驻波比是否会导致任何问题、因此我们建议不要尽可能移除50Ohm、尽管没有50Ohm 也没有发现任何问题。

    请考虑提高输入的压摆率。

    此致、
    Hao