尊敬的。 郝 Z
上一次查询见以下链接。
移除50欧姆后、我认为结果是正常的。
但是、在使用较高设备进行测试时会出现问题。
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/800136/2972151
通过较高设备的射频电缆输入时钟。
输入的时钟如下所示。(10MHz 结果)
射频电缆的长度为50cm。
10MHz 电平为7dBm。
我认为上升时间和 Vpp 是正常的。
10MHz 在 LMK04826上输入为 CLKIN1。
LMK 的 PLL 锁定故障的原因是什么?
请查看
谢谢你。