This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:未来是否有1ms 至10ms 可编程脉冲的器件?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/815131/tpl5110-any-future-devices-for-1-ms-to-10-ms-programmable-pulse

主题中讨论的其他器件:LMC555

团队、

我从 TI.com 上看到 TPL5xxx 系列的时间范围为100ms 至7200s:

http://www.ti.com/clock-and-timing/nanotimers/products.html&sort=p1130;desc

-我们是否计划使用更多器件来实现更快的脉冲频率?
目标是具有 功耗< 1uA 且温度稳定性< 100ppm/C 的可编程脉冲(1ms 至10ms、粒度为0.2ms)
控制占空比也是一个很好的功能(例如5ms 高电平和100ms 低电平)、但这不是必须的。

我也见过 LMC555、但 IQ 为50uA。
-我们提供的其它解决方案是否能满足这些要求?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以离线共享更多信息。 我将向您发送一条私人消息。

    此致、
    通道