This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:TPL5110-Q1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/849299/tpl5110-q1-tpl5110-q1

器件型号:TPL5110-Q1
主题中讨论的其他器件:TPL5110

您好!  

我想澄清 TPL5110的功能、因为我的头脑中有点困惑。

我读了  
7.3.1... (笑声) ...当 DRV 为低电平时、手动上电信号将被忽略。

7.4.1... (笑声) (笑声) 一旦外部电阻的读数完成、TPL5110会根据 EN/One_Shot 值自动进入两种模式中的一种。 (笑声) (笑声) (笑声)

现在、我可以了解计时器功能  

7.4.2定时器模式在定时器模式期间(EN/One_Shot =高电平)、TPL5110会根据设定的时间间隔将周期性 DRV 脉冲置为有效。 DRV 脉冲的长度由从 μ µC 接收一个完成脉冲来设定。 请参阅图8。

这意味着、当 EN/一次性触发=高电平且 DELAY/M_DRV =通过 REXT 接地时、TPL5110将在加电持续时间设置或直到接收到 DONE 信号时、DRV 设置为低电平(MOSFET 开启)、然后重复此操作。

如果我到目前为止正确地理解了这一点、我会感到困惑

7.4.3单次触发模式在单次触发模式(EN/One_Shot =低电平)下、TPL5110仅在 DRV 引脚上生成一个脉冲、该脉冲将根据编程的时间间隔持续。 在单次触发模式下、可使用 DELAY/M_DRV 引脚触发其他 DRV 脉冲。 如果在 EN/One_Shot 为低电平时发生有效的手动上电、TPL5110在 DRV 引脚上只生成一个脉冲。 脉冲的持续时间由设定的时间间隔设定。 同样、在这种情况下、如果在设定的时间间隔(-50ms)内接收到一个 DONE 信号、则连接到 DRV 引脚的 MOSFET 被关闭。 请参阅图9和图10。

现在、请向我说明、这是我理解的内容。

在 EN/One_shot=low 的情况下加电时、TPL5110将在设置的时间内或在接收到 DONE 信号之前将 DRV 设置为低电平(MOSFET 开启)。
但是

>>在单次触发模式下,可使用 DELAY/M_DRV 引脚触发其他 DRV 脉冲。
因此、如果我在 DELAY/M_DRV 引脚上有一个触发器生成高脉冲、它将"复位"定时器扩展电流脉冲(因此为了使 MOSFET 保持高 M)、DRV 引脚脉冲将实现这一目的?

>>如果 EN/One_Shot 为低电平时发生有效的手动上电,TPL5110只在 DRV 引脚上生成一个脉冲。
我不明白这一点… 这是否意味着、在 MOSFET 导通时、在单次触发模式下、m) drv 触发器不会延长 DRV 脉冲的持续时间、该脉冲必须在计时器设置时恢复为高电平、或者在 DONE 信号后、才能使用 m/drv 再次激活?

在我正在设计的应用中、我希望 MOSFET 在上电时打开、例如10分钟内就会出现一个 DONE 信号。
但是、如果 DONE 信号在10分钟内未被激活、我想实现一个扩展10分钟窗口的功能、以此类推... 该"时间扩展"信号与处于关闭状态时手动激活 MOSFET 的信号相同。  

此外、如果我理解正确、在单次触发模式下、MOSFET 在启动时开启、然后在时间经过或触发 DONE 信号时关闭。
然后、它是否会保持关闭状态、直到用 m/drv 手动激活??????  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1.  在单次触发模式下、可使用 DELAY/M_DRV 引脚触发其他 DRV 脉冲。 因此、如果我在 DELAY/M_DRV 引脚上有一个触发器生成高脉冲、它将"复位"定时器扩展电流脉冲(因此为了使 MOSFET 保持高 M)、DRV 引脚脉冲将实现这一目的?

    A1。 请参阅图12了解 在单次触发模式下手动 MOSFET 上电的时序。 对于有效的 M_DRV 脉冲、您可以看到 DRV 在 t_M_DRV 之后变为低电平(打开 PMOS)。 换句话说、您可以使用 M_DRV 引脚重新启动计时器或一次性、这将拉低 DRV 并打开 FET。

    问题2. 如果在 EN/One_Shot 为低电平时发生有效的手动上电、 TPL5110 在 DRV 引脚上只生成一个脉冲。 我不明白这一点… 这是否意味着、在 MOSFET 导通时、在单次触发模式下、m) drv 触发器不会延长 DRV 脉冲的持续时间、该脉冲必须在计时器设置时恢复为高电平、或者在 DONE 信号后、才能使用 m/drv 再次激活?

    答2. 请参阅图12。 如果 DRV 为低电平(即 PMOS 打开)、则它不是有效的 M_DRV 脉冲、因此它不会产生影响。

    问题3.  此外、如果我理解正确、在单次触发模式下、MOSFET 在启动时开启、然后在时间经过或触发 DONE 信号时关闭。
    然后、它是否会保持关闭状态、直到用 m/drv 手动激活??????  

    答3. MOSFET 将在电阻读数后导通、如图9和10所示。 然后、它将关闭、直至另一个 DRV 由有效的 M_DRV 触发。

    此致、
    通道