Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214
主题中讨论的其他器件:CDCI6214、 CDCE6214
您好!
根据 PLL 配置获取 CDCE6214输出频率的公式是什么。 它与 CDCI6214数据集第94页上给出的公式类似。
谢谢、
Akshay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214
您好!
根据 PLL 配置获取 CDCE6214输出频率的公式是什么。 它与 CDCI6214数据集第94页上给出的公式类似。
谢谢、
Akshay
您好、Akshay、
这只是常见的 PLL 频率计算:F_VCO = PFD *(N + NUM / DEN)、而 f_OUT = f_VCO / PS / CH_DIV。 其中 f_VCO 为 VCO 频率;PFD 为相位频率检测器频率;N 为反馈 N 分频器;NUM 为分数反馈分频器的分子、DEN 为分母;f_OUT 为输出频率;PS 为预分频器(VCO 之后的第一级分频器);CH_DIV 为通道分频器。
我建议下载 Ticspro 以了解器件的工作原理。 http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW
此致、
Hao
您好 Hao、
感谢您进行频率计算。 我正在尝试从74.25MHz 振荡器生成2.3203125MHz 频率。
我按如下方式配置寄存器:
ip_rdiv = 2 、因此 f_pfd = 37.125
PLL_NC = 65、 PLL_NUM = 5、 PLL_DEN = 1、 因此 f_VCO = 2598.75MHz
PLL_PSA = 1、 CH1_iod_div = 224
使用上述配置时、预期输出频率为 2.3203125MHz、但输出频率为2.18772MHz。 请帮助解释为什么频率存在差异? 频率也会通过更改 MASK_ORDER 值来更改。
是否有适用于 Linux 平台的 Ticspro 版本?
谢谢、
Akshay
此外、PSA 仅为4、5或6。 查看最新的编程手册: http://www.ti.com/lit/ug/snau247b/snau247b.pdf
此致、
Hao
您好 Hao、
我在 N = 70、PLL_NUM = 0且 PLL_DEN = 1的条件下获得所需的频率。
但根据公式 N = 65、PLL_NUM = 5、PLL_DEN = 1或 N = 65、PLL_NUM = 10、PLL_DEN = 2、也应提供所需的频率。 通过使 PLL_NUM = 0、我们将使(NUM/DEN)因子为0。 PLL_NUM 和 PLL_DEN 的用途是什么。
谢谢
Akshay
您好、Akshay、
PLL_NUM 是 PLL 分数反馈分频器的分子、PLL_DEN 是分母。 N 是分频器的整数部分。 例如、分压器分压比为6144/125时、N = floor (6144/125)= 49。 num = 6144 mod 125 = 19。 DEN = 125。
在使用整数模式的情况下、只需设置 NUM = 0和 DEN = 1。
此致、
Hao