This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:设计审查

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1171685/lmk00334-design-review

器件型号:LMK00334

您好!

我的客户正在设计 LMK00334。

请查看下面的客户设计。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们将在2022年11月17日前审查您的原理图并提供反馈。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    原理图良好、遵循所有指导原则。 请确保也包含这些输入。

    • 确保 LVCMOS 输入符合  数据表单端输入要求。
    • 33欧姆串联通常有助于过 冲、但在这种情况下不一定需要。

    除了上述输入之外、我认为原理图没有问题。

    最棒的

    阿西姆