This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-EP:输出具有类似调制信号的杂散

Guru**** 2039030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174487/lmx2694-ep-output-has-spur-like-modulation-signal

器件型号:LMX2694-EP

您好,

关于 LMX2694、客户发现 输出信号  有如下曲线所示的杂散、他分析了 CP 电压有噪声、但电源没有噪声。

当他再次调试时、他发现 VCO_CAPCTRL 配置会产生影响、如果 VCO_CAPCTRL=96、输出信号会更好 、但有时它仍然有一点混乱。  

他还尝试了另一个电路板、并且具有相同的现象、它更改 了 VCO_CAPCTRL 值会更好、通过优化 VCO_CAPCTRL 也可以改进不同的频率;

根据数据表 P17, VCO_CAPCTRL 用于加速 VCO 校准、这是下面的第二种模式、但如果 强制 VCO_CAPCTRL、则是第三种模式。 下图指出 VCO_CAPCTRL 是通过回读方式进行选择的、但如果每个频率点都必须读取和写入 VCO_CAPCTRL、这将浪费时间。

。μ A

那么、问题是、为什么第二种模式不可行? 寄存器配置有问题吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我们的专家将在感恩节之后作出回应。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    VCO_CAPCTRL 写入将在完全辅助模式下使用、在该模式下、所有 VCO 所需的设置都将首先回读、然后为了获得快速锁定时间、写入那些使用的值。 而在部分辅助模式下、只能根据所需的频率选择 VCO_SEL、而在剩余的频率下、它将在校准后锁定 VCO。

    有关完全辅助/部分辅助以及 VCO 校准理论的详细信息、请阅读此 应用手册

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal