请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2694-EP 大家好、
在模拟 LMX2694-EP 环路带宽时、我根据数据表第77页上的200k 带宽进行了仿真、但无法获得数据表中的值。
下图包括数据表中的仿真设置。
下图显示了仿真中的值。
无论我如何设置带宽、实际值始终为88k、这使得在模拟高于88k 的环路带宽时无法在数据表中获得所需的值。 而将“auto parameter stragegy”更改为快速锁定模式将不起作用。
那么、我的问题是:如何获得数据表中的环路带宽值? 我的配置是否有任何问题?
此致、
凯瑟琳