This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:原理图审阅

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176199/lmk00334-schematic-review

器件型号:LMK00334

您好、先生、

您是否可以帮助查看以下原理图?

如果需要修改或通知、请告知我。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您发布设计原理图。 我们将在2022年12月2日之前查看原理图并提供反馈。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正确端接后原理图看起来正常。 我对 Q8003有一个问题。 您是否计划使用此功能关闭时钟? 因为如果您使用的是 XTAL、那么 CLKIN_SEL 可以永久连接到 VCC。  

    最棒的

    阿西姆