请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS104 您好、E2E、
能否使用10k 电阻器将 EN 引脚(引脚1、2、3、8)拉高至3.3V? 我觉得还可以、但想仔细检查一下。
谢谢!
Russell
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
能否使用10k 电阻器将 EN 引脚(引脚1、2、3、8)拉高至3.3V? 我觉得还可以、但想仔细检查一下。
谢谢!
Russell