This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E07:是否可以在 TICS Pro 上使用 LMK61E0M 生成1GHz CLK 输出

Guru**** 2207170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E07, LMK61E0M, LMK61E2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1195818/lmk61e07-is-it-possible-to-generate-1ghz-clk-output-using-lmk61e0m-on-tics-pro

器件型号:LMK61E07
主题中讨论的其他器件: LMK61E0MLMK61E2

您好!

我正在尝试验证 LMK61E07是否 可用于生成1GHz CLK。

据我从 TICS Pro SW 了解,似乎无法实现1GHz CLK 输出(假设 VCO 范围为4.6GHz 至5.6GHz, 最小分频器可能为24 (预分频器-4输出分频器-6))

但是、LMK61E07的数据表表明、1GHz LVPECL 输出是可能的。  

我是否有机会在 TICS PRO 上查看其他器件? 我在 TICS Pro 上仅选择了 LMK61E0M -这是对 LMK61E07振荡器进行编程的正确器件选择吗?

非常感谢

希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道 TIS-Pro 是否是对 LMK61E07进行编程的正确"编程工具"? 或者、TI 还有其他一些工具可以在这里提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、

    进行挖掘后、我认为 TICS Pro 中的 LMK61E0M 配置文件不适合对 LMK61E07进行编程。 而应改用 LMK61E2配置文件、因为该器件具有与 E07相同的寄存器映射。 我能够在内部版本的 TICS Pro 上配置1 GHz LVPECL 输出。

    但是、请勿认为 LMK61E2配置文件对公众开放。 您可能需要尝试  一下 TI.com 上提供的 LMK61xx 编程工具、它是一款分立式应用。 请告诉我您是否对它有任何疑问。

    谢谢、

    苏伊文