This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:计时器的行为与 DIP 封装不同

Guru**** 1997545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555, TLC555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1199444/tlc555-timer-not-behaving-the-same-as-dip-package

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件:LM555

你好、  

作为项目的一部分、我实施了一个使用555计时器的电路、以便能够从汽油发动机中接收火花塞脉冲。 此电路的目的是转换火花塞脉冲并将其转换为可由微控制器读取的方波。 该电路最初是使用以3.3V 运行的 LM555计时器实现的。 下图显示了来自发动机火花塞的输入波形(蓝色)和555计时器的输出(黄色)。  

电路布局如下所示:

使用 DIP 封装实现概念验证后、我选择了 TLC555计时器来代替表面贴装设计的 DIP 封装。 但是、该 IC 在3.3V 时产生的结果似乎与 LM555不同。 TLC555要么保持为0v、要么间歇性触发、直到达到5V 的工作电压。 我非常感谢您提供帮助、帮助您找到与 LM555性能相当的器件、或者提供一些有关如何使用 TLC555解决问题行为的提示。

下面是初始测试的一些图像、后面是无法正常工作的 TLC555电路的图像。  

谢谢、

对此,  

Bjorn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、  

    最可能的问题是由于复位引脚悬空。 它应连接到正电源、如下所示。 如果引脚保持悬空、则会出现不可预测的行为。   

    此外、建议在 CONT 引脚上使用滤波电容器、以便滤除可能导致错误触发计时器的噪声。 印刷电路板上似乎也有相当多的焊通量。 磁通会产生泄漏路径、这也会导致不良行为。 清理磁通也会有所帮助。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、  

    经过一些测试、上拉 RESET 引脚可解决问题。 我还在下一次电路板迭代中为电容器添加了焊盘。  

    此致、  

    Bjorn