This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:可能会取代 Microchip SY75602

Guru**** 1472135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102, CDCDB400, LMK00334
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1223378/lmk1c1102-could-replace-microchip-sy75602

器件型号:LMK1C1102
主题中讨论的其他器件: CDCDB400LMK00334

大家好、支持团队

关于 LMK1C1102是替代 SY75602的合适解决方案?

e2e.ti.com/.../SY75602A_2D00_02B_2D00_03A_2D00_03B_2D00_04A_2D00_04B_2D00_2_2D00_4_2D00_Outputs_2D00_Ultra_2D00_Low_2D00_Additive_2D00_Jitter_2D00_PCIe_2D00_1_2D00_2_2D00_3_2D00_4_2D00_5_2D00_Clock_2D00_Buffer_2D00_DS20006508.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    它们都是不同输出类型的缓冲器。 LMK1C1102是 LVCMOS 输出类型、而  SY75602是 LP-HCSL 差分输出。 我建议 TI 的 LMK00334或 CDCDB400功能与您的要求兼容。  

    此致!

    模拟