This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04228:能否支持客户要求?

Guru**** 1774065 points
Other Parts Discussed in Thread: CLOCK-TREE-ARCHITECT, LMK04228, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1208580/lmk04228-can-support-customer-s-requirements

器件型号:LMK04228
主题中讨论的其他部件:Clock-tree-architectureLMK04828

您好!

我的客户希望拥有可满足以下要求的 PLL 解决方案。
输入= 155.52MHz
输出#1 = 2488.32MHz
输出#2 = 1244.16MHz
输出#3=311.04MHz
输出#4 = 19.44 MHz

根据这些要求、TI"Clock-tree-architect"仅显示两个器件解决方案。
但是、仅使用 LMK04228的第2个 PLL (155.52MHz -> OSCin)、我认为一个 LMK04822可以支持上述所有四个输出频率(如附件.TCS 文件所示)。 我的理解是否正确?
e2e.ti.com/.../LMK04228.tcs
此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    右侧、LMK04228 PLL2可以支持所有必需的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    其次、LMK04228的最大输出频率为1.25GHz、因此它无法支持2488.32MHz 输出。
    相反、我认为、LMK04828可以使用相同的.tcs 文件满足他们的要求。 我对吗?

    此致、

    K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    它可以支持2.4GHz 输出、但电压摆幅会降低、如下图所示。