This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:PLL2_NUM_MSB

Guru**** 1796780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1201978/lmk5c33216-pll2_num_msb

器件型号:LMK5C33216

您好!

我想知道 PLL2_NUM_MSB (R788)寄存器的功能。  R789-R793是40位的组合。  尝试了 TICS Pro 中的 PLL2_NUM_MSB、但看不到它在更新/更改什么。

谢谢。

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    从寄存器映射中:

    • 禁用 DPLL 且 MASH 为24位可编程分母时的 PLL Numerator MSB。

    您是否在使用 DPLL? 如果是、MSB 寄存器不会执行任何操作。

    此致、

    Jennifer 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    否、我仅使用 APLL。

    此致、

    乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    您如何检查是否已完成更新? 尝试使用频率计数器来测量来自 PLL2的输出、以查看随着 MSB 的修改频率的变化。

    此致、

    Jennifer 女士