This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:断电至加电射频稳定时间

Guru**** 538920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1232242/lmx2582-power-down-to-power-up-rf-settling-time

器件型号:LMX2582

大家好、

正在寻找我们在数据表中找不到的与时序相关的参数。

 

  1. R31寄存器: 掉电到上电 的延时时间使射频功率稳定。 典型值 和最大值

 

  1. R46寄存器: 断电至上电 延时时间、射频功率稳定。 典型值 和最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们没有这方面的数据、明天我们会得到这方面的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    通电/断电时间约为100ns。 准确度受限于我拥有的测试设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel!

    此处为最后补充内容:

    每个寄存器为24位宽。  如果我们以50MHz 的频率 clk、则得到24 * 20ns = 480ns。 但我们可以通过最大75 MHz 的时钟来缩短设计时间。

    为了关闭输出、我们应该只 需要对 R46寄存器进行编程、对吗?

    在这个480纳秒的延迟之后、更新该 R46、我们预计 激活硬件需要~ 100纳秒。

     

    因此、480 + 100 = 580ns 总延迟。

     

    是否有任何其他延迟需要考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    诺埃尔现在不在办公室、下周会回来与您联系。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    R46是唯一需要编程的寄存器。  

    您的计算在很大程度上是我们预期的整体延迟。