This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有 SPI 通信时钟高于32MHz 的电平转换芯片?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1246945/is-there-a-level-conversion-chip-with-spi-communication-clock-above-32mhz

主题中讨论的其他器件:TXU0304

是否有 SPI 通信时钟高于32MHz 的电平转换芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    这似乎是你多次问过的同一个问题。 您能帮助澄清一下差距吗? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为在这些电平转换芯片的规格中只能看到数据速率的单位 BPS、频率的解释不是很清楚。  我的目标是找到一种双向电平转换芯片、它可以满足在5V 到3.3V 范围内高于32MHz 的 SPI 通信频率的要求、并且需要确保在32MHz 左右的频率下数据传输可以不失真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    请参阅 是否有支持 I2C 和 SPI 的电平转换芯片、以及用于 SPI 电平转换的通信时钟在超过25MHz 时未失真? 以获得建议值。

    例如、以下是来自 TXU0304数据表(5V 至3.3V、最高125Mbps、即62.5MHz)、谢谢。

    此致、

    迈克尔.