主题中讨论的其他器件:LMX2694-EP
大家好、
我的客户 Samsung 需要 RRU 中的射频 PLL 解决方案。
我想确认是否有任何非太空级别的器件可以支持85度以上的环境温度(TA)和3600MHz 以上的输出频率? 三星的板温度目前达到95或105度。 我们是否有能够支持这些条件的解决方案?
如果没有、我们有没有一款芯片可以在95/105度的温度下输出3600MHz?
Br
艾达里安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户 Samsung 需要 RRU 中的射频 PLL 解决方案。
我想确认是否有任何非太空级别的器件可以支持85度以上的环境温度(TA)和3600MHz 以上的输出频率? 三星的板温度目前达到95或105度。 我们是否有能够支持这些条件的解决方案?
如果没有、我们有没有一款芯片可以在95/105度的温度下输出3600MHz?
Br
艾达里安
您好、Vicente:
好的、我会询问 Samsung 的配置文件。
情况如下:三星的项目确认板级温度将超过85度,但可以保证芯片的 Tj 不会超过125度。 但是我们之前向 Samsung 反馈表明、当 Ta 超过85度且 Tj 小于125度时、器件可以正常工作、但无法保证性能、因为 VCO 会受到影响并且无法提供可量化的指标。
因此,三星目前正在就是否有适合高温环境的 RF PLL 进行咨询。
Br
艾达里安