This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:频率相对于设定值的偏差

Guru**** 1540800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1259569/tlc555-frequency-deviation-from-set-value

器件型号:TLC555

大家好、

我使用 TLC555制作了随附的原理图、但频率不接近145kHz I SET。
我使用了一个容差小于5%的电容器、但频率在90kHz 和120kHz 之间变化。
此变化取决于 IC、如果两个电路中仅更改了 IC、则偏差将取决于 IC。
在120kHz 时、占空比约为50%。 在90KHz、100KHz 等频率下、占空比将约为60% HighDuty。 低电平时间与120kHz 时相同。
IC 是否会造成这种差异?
我觉得在使用计算工具时没有这样的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    IC 是否会造成此类差异?

    关于 LTC555会造成的问题、我会向 Chris 询问、他比我更了解计时器的历史。

     

    您需要为12V 直流电源设计 LC 滤波器。 您配置34kHz 附近的 fr (谐振频率)是否有原因? 如果12V 直流来自开关电源、来自交流/直流或直流/直流转换器的开关频率是多少。  如果将极点设置为接近5kHz 或1kHz、则可能就足够好了。 LC 滤波器的12Vdc 和 Q 的开关频率可能会干扰555计时器的充电/放电事件。  

    如果您想比使用以下类似技术更好地确定电源、请参阅仿真。  

    e2e.ti.com/.../Deque-LC-Supply-rail-08242023.TSC

    好的。

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    最大频率是2.1MHz 的典型频率。 最小值为1.2MHz、这意味着如果在分布器件的情况下、最大工作频率会从1.2MHz 扩展到2.1MHz。 高于100kHz 的情况下很难获得准确的结果、您必须使用涉及传播延迟的 PDS 中的公式、才能估算时序。 这些等式显示在第17页。 我发现对于 TPHL 和 TPH、我测得的单位上的传播延迟为215ns。 这些值的变化范围最高可达30%。  

    您可以在下面看到、100kHz 以上频率有显著的曲率(非线性)行为、计时电容器对于高频需要较小。 因此、必须很好地控制电容器的容差、并且必须考虑电路板寄生电容。 我建议使用 LCR 表来测量目标频率下的计时电容器、并在  从电路板上移除 TLC555的情况下测量电路板寄生电容。 插入该 CT 总电容时、这将在公式中提供最准确的结果。 我建议在 Excel 中使用这些公式并插入实际测量值。 此外、您还应考虑制造商规定的元件容差。 计时电容器至关重要、应采用薄膜电容或 COG/NPO 电容。 在某些情况下、电容器的耐受值将被指定为5%、但是在相关频率上进行测量也很重要、以获得一个插入的准确值。  我附上了示例计算器、其中包含一些已经插入的值、例如电路板的传播延迟和电路板寄生电容。 请参阅下面的 Excel 工作表。 最后、在计算器中、我还计算特定频率下的占空比。 您将注意到、在本例中、它的占空比约为60%。  

    为了在 PCB 布局中更大限度地减小寄生电容、可以遵循一些通用最佳实践指南。

    1. 增加相邻引线之间的空间
    2. 切断关键布线上方和下方的电源平面和接地平面
    3. 尽可能缩短元件到元件的迹线长度。 由于单位长度的电容、较短的布线具有较小的电容。
    4. 尽可能减少关键布线上的过孔使用。

    e2e.ti.com/.../TLC555-Equations-_2800_1_2900_.xlsx

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复。
    我了解 LC 滤波器。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的评分
    我发现此器件很难设置150kHz。
    我将尝试准确测量电容值。
    此外、对于设置为150kHz 左右的器件、您有什么建议吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    一种替代方法是智能 DAC。 以下是与555计时器相比的折衷方案。 我在下面也链接了一份应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaae33/slaae33.pdf?ts = 1692218106536&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通