This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:LMK5C33216 SPI 时序 T6规格无法满足

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1265880/lmk5c33216-lmk5c33216-spi-timing-t6-spec-can-not-meet

器件型号:LMK5C33216

大家好、  

在进行 LMK5C33126信号测试时、我们看到 SPI 的 T6参数不符合要求。 我知道这是33126接收到时钟信号后" SDO 读取"发送数据的最短时间、 但是,如果将示波器探头放置在主机端测试 SDO 读取,因为有 PCB 迹线,测试结果不符合要求。 如果由于信号反射严重而将探头放置在33126器件端、则信号阶跃较大、时序也不准确。 下图是我们的33126、我不知道我的理解是否正确、请帮助我阅读分析、谢谢!

谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    有人可以提供帮助吗? 谢谢。  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我会深入了解并回复给您。

    -Riley