This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:C'通过0.5欧姆电阻器电缆连接电源时启动

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1263530/tpl5110-q1-c-ant-startup-when-the-power-supply-is-connected-via-a-cable-of-a-0-5-ohm-resistor

器件型号:TPL5110-Q1
主题中讨论的其他器件:TPL5110

您好!

我们正在使用计时器 TPL5110作为器件的电源管理、它可以正常工作、但当我们使用30cm 左右的电缆连接电池时遇到了问题、电池电压仍然是3.5作为电池电压、但 TPL5110无法启动。 我猜、TPL5110无法激活其内部 ADC 来测量计时器配置电阻。 这对我们来说是一个大问题、因为我们需要电池与器件的距离要远30cm 或 So. 那么、您能找出这个问题吗? 此外、在 TPL5110的输入电源中添加电容器是否可以解决该问题?  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    连接到电池的30厘米电缆不会引起任何问题。 只是为了确认几个问题、您在 TPL5110的 VDD 引脚上测量的是3.5V 吗? 此外、是否可以在添加电缆之前使用相同的配置?  

    建议在 VDD 和 GND 之间添加一个0.1uF 电容器、或许值得尝试查看这是否可以解决该问题。 如果这样不起作用、可以发送您的电路板原理图和布局、以便我们进行审阅?

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我要 在 TPL5110的 VDD 引脚测量的3.5V 电压。 此外、在 我添加电缆之前、相同的配置可以正常工作。 我们将尝试使用0.1 Cap、看看它是否固定。  

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    我希望这可以解决您的问题、我将继续并将此主题标记为已解决。 如果您还有任何其他问题、请打开新主题。  

    此致、  

    康纳