This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 18.5GHz 信号失真

Guru**** 2439500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1290815/18-5ghz-signal-is-distorted

器件型号:LMX2820

我正在使用 LMX2820进行18.5GHz 的频率生成,但信号失真,如图1分钟后锁定后,请推荐一些解决方案。
 为参考、附加了配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CS

    如果您重新校准器件、它是否会再次锁定并继续保持锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但在1或2分钟后,它开始时有同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,诺尔, 4更多的模块有相同的问题和我们观察到的另一件事,在温度周期,当从-30到+55摄氏度每十分钟信号得到失真,并恢复正常,并得到失真.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CS

    由于所有电路板都有 相同的问题、因此我倾向于认为这不是器件问题。

    您是否按照降序对所有寄存器进行了编程?  

    您的输入时钟格式和电压摆幅是多少? 它在温度变化时是否稳定? 您有要分享的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并非所有主板,10个模块中有4个存在相同的问题。 100MHz 8 dBm 信号,我作为参考信号提供。 基准在温度范围内保持稳定。 是的、我是按降序加载寄存器。这里我附加了寄存器值供您参考、plz 检查

    0x7A0000
    0x790000
    0x780000
    0x770000
    0x760000
    0x750000
    0x740000
    0x730000
    0x720000
    0x710000
    0x70FFFF
    0x6F0000
    0x6E001F
    0x6D0000
    0x6C0000
    0x6B0000
    0x6A0000
    0x69000A
    0x680014
    0x670014
    0x660028
    0x6503E8
    0x640533
    0x6319B9
    0x621C80
    0x610000
    0x6017F8
    0x5F0000
    0x5E0000
    0x5D1000
    0x5C0000
    0x5B0000
    0x5A0000
    0x590000
    0x5803FF
    0x57FF00
    0x560040
    0x550000
    0x540040
    0x530F00
    0x520000
    0x510000
    0x5001C0
    0x4F011E
    0x4E0002
    0x4D0708
    0x4C0000
    0x4B0000
    0x4A0000
    0x490000
    0x480000
    0x470000
    0x46000E
    0x450011
    0x440020
    0x431000
    0x42003F
    0x410000
    0x404080
    0x3FC350
    0x3E0000
    0x3D03E8
    0x3C01F4
    0x3B1388
    0x3A0000
    0x390001
    0x380001
    0x370002
    0x360000
    0x350000
    0x340000
    0x33203F
    0x320080
    0x310000
    0x304180
    0x2F0300
    0x2E0300
    0x2D6666
    0x2C6666
    0x2B0001
    0x2A0000
    0x290000
    0x280000
    0x270004
    0x260000
    0x250300
    0x24002E
    0x233100
    0x220010
    0x210000
    0x201081
    0x1F0401
    0x1EB18C
    0x1D318C
    0x1C0639
    0x1B8001
    0x1A0DB0
    0x190624
    0x180E34
    0x171102
    0x16E2BF
    0x151C64
    0x14272C
    0x132120
    0x120000
    0x1115C0
    0x10171C
    0x0F2001
    0x0E3001
    0x0D0038
    0x0C0408
    0x0B0612
    0x0A1000
    0x090005
    0x08C802
    0x070000
    0x060A43
    0x050032
    0x044204
    0x030041
    0x0281F4
    0x0157A0
    0x006470

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CS

    在寄存器配置中、有一些寄存器值不等于 TICS Pro、您是否再次检查?

    e2e.ti.com/.../2820e2e.txte2e.ti.com/.../2820e2eTICS.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、模块正在工作