请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
如何将 VCO 频率设置为400Hz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何将 VCO 频率设置为400Hz?
尊敬的 Ramin:
VCO 中心频率是 R1、C1和 VDD 的函数、如下图所示:
本文档的第3.3节提供了选择用于设置 VCO 频率的元件的基本设计流程: 以 www.ti.com/.../scha002a.pdf 为例、使用图9 (a)时、当 R1 = 1M Ω、VDD = 5V 且 C1 = 2nF 时、VCO 中心频率接近400Hz。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
康纳
尊敬的 Ramin:
我只用图9 (a)找出 R1 = 1M 欧姆、Vdd = 5V 曲线与 Y 轴400Hz 之间的交点。 x 轴显示 C1应约为1nF 或2nF。 根据您的电源电压和 R1的值、您可以遵循不同的曲线。 我上次回复中链接的文档中的表4描述了设计过程 、并且给出了一些用于计算最小和最大 VCO 频率的公式。
此致、
康纳
感谢你的帮助。 非常感谢。 节日快乐