This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:关于 IBIS 模型

Guru**** 2195440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327230/lmk03328-regarding-ibis-model

器件型号:LMK03328

团队 成员  

我已经 下载了 IBIS 模型 表单网站,用于 与 Hyperlynx 一起使用 ,但 只有 1.8 V 输出 模型  可用. 如果 同一 型号 适用于  3.3V? 如果 不能      ,我如何模拟3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    LMK033x8仅有1.8V 输出模型(状态引脚除外、它们使用3.3V LVCMOS 模型)。

    谢谢。

    卡德姆