请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK1D1204 您好,
LMK1D1204的输入是一个锁相环正弦波的1GHz 差分时钟输出、输入是否可行?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeno:
只要输入满足数据表"电气特性"部分的所有要求、就应该不会有任何问题。 使用正弦波输入的一个主要缺点是压摆率相对较慢、这可能会影响相位噪声性能、但在1GHz 等较高频率下、这不是问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
康纳