Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 我们最近测试了 LMX2595 EVK 、除了 FPD、x2、X3、IBS 杂散之外、 我们观察到位于 IBS/2的杂散。 我们还注意到、 使用不同的 PFD_DLY_SEL (R37)值时、IBS 杂散电平会发生变化。
我们正在寻找有关以下方面的更多信息:
- 我们观察到 IBS/2杂散的根本原因是什么?
2. R37中"PFD_DLY_SEL"位的功能是什么? (我们是在改变相位还是振幅?)
3."PFD_DLY_SEL"位的设置是否在温度范围内提供稳定的性能?
4. 通过更改"PFD_DLY_SEL"改善 IBS 杂散水平是否会影响其他性能参数?