This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:如何知道芯片是否正确上电且处于工作状态?

Guru**** 1997655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1336763/lmk04832-how-can-i-know-if-the-chip-is-powered-up-properly-and-in-a-working-state

器件型号:LMK04832

您好!

  我 使用 FPGA 配置4 MHz 的 LMK04832 SCLK 频率。 SCLK 信号 在 CS_N 被拉至低电平时产生。 我能够使用示波器捕获 SCLK、MOSI 和 CS_N。 然而、在按顺序配置以下寄存器之后、我无法使用示波器捕获 CLKIN_SEL0处的 MISO。 然后、我重新启动电路板、然后按照 TICS_PRO 导出的寄存器配置、依次配置所有寄存器、但无法检测相应时钟输出引脚上的任何时钟输出。 我认为、首先要确定 LMK04832是否处于正常状态、以便能够正确接收和响应 SPI 输入、这一点很重要。

  0x000090、0x000010、0x000200、0x000306、0x14836、 0x800300然后捕获 CLKIN_SEL0,

重新启动,根据以下内容配置所有寄存器:

R0 (INIT)	0x000090
R0	0x000010
R2	0x000200
R3	0x000306
R4	0x000463
R5	0x0005D1
R6	0x000670
R12	0x000C51
R13	0x000D04
R256	0x010010
R257	0x01010A
R258	0x010200
R259	0x010340
R260	0x010400
R261	0x010500
R262	0x010601
R263	0x010711
R264	0x010820
R265	0x01090A
R266	0x010A00
R267	0x010B40
R268	0x010C21
R269	0x010D00
R270	0x010E01
R271	0x010F11
R272	0x011014
R273	0x01110A
R274	0x011200
R275	0x011340
R276	0x011410
R277	0x011500
R278	0x011601
R279	0x011701
R280	0x011832
R281	0x01190A
R282	0x011A80
R283	0x011B40
R284	0x011C10
R285	0x011D00
R286	0x011E01
R287	0x011F11
R288	0x012020
R289	0x01210A
R290	0x012200
R291	0x012340
R292	0x012410
R293	0x012500
R294	0x012601
R295	0x012711
R296	0x012820
R297	0x01290A
R298	0x012A00
R299	0x012B40
R300	0x012C10
R301	0x012D00
R302	0x012E01
R303	0x012F11
R304	0x013020
R305	0x01310A
R306	0x013280
R307	0x013340
R308	0x013410
R309	0x013500
R310	0x013601
R311	0x013711
R312	0x013821
R313	0x013902
R314	0x013A08
R315	0x013B00
R316	0x013C00
R317	0x013D08
R318	0x013E00
R319	0x013F01
R320	0x014082
R321	0x014100
R322	0x014200
R323	0x014313
R324	0x01447D
R325	0x014500
R326	0x014600
R327	0x01471F
R328	0x014806
R329	0x014942
R330	0x014A03
R331	0x014B06
R332	0x014C00
R333	0x014D00
R334	0x014EC0
R335	0x014F7F
R336	0x015001
R337	0x015102
R338	0x015200
R339	0x015300
R340	0x015478
R341	0x015500
R342	0x015678
R343	0x015700
R344	0x015896
R345	0x015900
R346	0x015A78
R347	0x015BD4
R348	0x015C20
R349	0x015D00
R350	0x015E1E
R351	0x015F0B
R352	0x016000
R353	0x016101
R354	0x01620C
R355	0x016300
R356	0x016400
R357	0x016502
R358	0x016600
R359	0x016700
R361	0x016958
R362	0x016A20
R363	0x016B00
R366	0x016E13
R371	0x017310
R375	0x017700
R386	0x018200
R387	0x018300
R388	0x018488
R389	0x018500
R392	0x018800
R360	0x016802
R1365	0x055500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 我应将读回电路设置为推挽、0x14833。 设置后、我可以捕获回读信号、