This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:125m 和125m 谐波

Guru**** 1950750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1350622/lmx2594-125m-and-125m-harmonics

器件型号:LMX2594

LMX2594中、输出信号中存在参考时钟125m 和125m 谐波、振幅低于70dbc。 这是否正常? 如果出现异常、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、建军、

    如果 FPD 也等于125MHz、则杂散可能是由 FPD 引起的。 您应该使用较小的电荷泵电流来减少此杂散。

    此外、如果 CAL_CLK_DIV = 0 (div/1)、内部状态机时钟也在125MHz 上运行。 PLL 被锁定后、您可以设置 R2[10]= 0以禁用状态机时钟、这将减少输出端的125MHz 杂散。 请记住、在您校准 VCO 之前、必须将该位设置回1。