This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:LVDS 直流终端或交流终端

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM61001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1351297/cdcm61001-lvds-dc-termination-or-ac-termination

器件型号:CDCM61001

我将使用 CDCM61001 IC、并生成 LVDS 差动输出信号并提供给微处理器。

(驱动器) CDCM61001的光电电压为3.3V、使用的(接收器)微处理器的 VDD = 0.9V 和 VDDQ = 1.5V

如 CDCM61001的数据表中所述、如果驱动器和接收器的电源电压不同、则需要交流耦合(LVDS 输出交流端接)。

我不知道需要哪个终端。  如果我使用了  LVDS 输出交流端接、那么差分线路中的电容值是多少(如何计算电容值?