This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:编程咨询

Guru**** 2178880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1350627/lmk05318-programming-consultation

器件型号:LMK05318

我尝试写入此芯片的 EEPROM、发现0到8个字节的数据无法成功写入。 我想询问这些字节是否可以写入。 此外、如果未进行编程、它是否会影响芯片的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我们的寄存器编程手册、其中指出这些位是只读的。

    您在使用 LMK05318还是 LMK05318 B ? 我们建议客户迁移到-B 版本、因为这是最新的器件。

    非 B: www.ti.com/.../snau237a.pdf

    -B: www.ti.com/.../snau254

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的回复!!

    我很抱歉前面的模糊查询。

    我想知道、在从0到252写入 SRAM 之后、在 EEPROM 编程命令之后、NVM EEPROM 的前9个字节(0-8)是否无法写入。 同时介绍 LMK05318非 B 芯片的功耗状态。

    此致、

    彩玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 蔡玉

    感谢您的澄清。 SRAM/EEPROM 的前9个字节来自只读寄存器、不应更改或修改。 这些寄存器用于器件识别和 PLL 校准、在各个器件之间具有唯一性。

    针对功耗、我在工作台上快速查看并发现2mA 编程期间的电流增加。 此电压设置在3.3V 和3.4V 之间。

    此致、

    珍妮弗