Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE62005 您好!
客户尝试使用 CDCE62005 GUI 创建以下配置、但出现错误。
-辅助输入: 25MHz
-输出0:100MHz /输出2:66.667MHz /输出3:100MHz

以下是错误消息。

请告知我们错误原因和解决方案。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
JH:
这将尝试创建列出的确切频率、这将需要2个3MHz、而不是200/VCO。 请使用400MHz、然后手动将分频器更改为6:

谢谢。
卡德姆