This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:锁定检测(LD)时间问题

Guru**** 2141670 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1352731/lmx2820evm-lock-detect-ld-time-question

器件型号:LMX2820EVM

你好。


我很好奇、在最初使用 LMX2820EVM 板将 PLL 频率设置为12GHz 并以0.5Mhz 增量进行扫描(向上或向下)时、从 SPI CSB 到锁定检测的时间是否在50us 以内。

48MHz 将输入到 OSCINP 中、SPI CLK 将在24MHz 中控制。

需要检查系统(确保从 SPI CS#(39PIN)到锁定检测(38PIN)的时间在50us 以内)。 您可以为我做一个实验吗?

谢谢!

J·H·金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    总锁定时间等于(1)编程时间+(2) VCO 校准时间+(3) PLL 模拟锁定时间。

    如果我们将 VCO 更改500kHz、我们可以跳过 VCO 校准。 总锁定时间=(1)+(3)。 PLL 模拟锁定时间取决于环路带宽、粗略估算是锁定时间= 4/环路带宽。  

    VCO 累积了 大量的频率变化后、需要进行 VCO 校准、以确保 VCO 频率能够继续变化。 总锁定时间=(1)+(2)+(3)。 VCO 校准时间取决于某些 VCO 校准寄存器设置。

    我们还可以使用"完全辅助"跳过 VCO 校准、这样总锁定时间始终等于(1)+(3)。

    要了解 VCO 校准和完全辅助、请阅读以下应用手册。

    www.ti.com/.../snaa336