工具与软件:
如图1所示、

连接的输出 OCXO(Ω 烤箱 受控晶体振荡器)到 LMK1C1108的 CLK-IN 引脚。
3.3V 电源处于正常状态、为 LMK1C1108的 PIN2引脚(1G)提供高电平。
输出的时钟信号 OCXO 是使用示波器测量的、如图2中所示(峰值大约为2.8V)、

但用示波器测量 LMK1C1108的8个输出引脚 Y0-Y7上没有信号。
原因是什么?
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如图1所示、

连接的输出 OCXO(Ω 烤箱 受控晶体振荡器)到 LMK1C1108的 CLK-IN 引脚。
3.3V 电源处于正常状态、为 LMK1C1108的 PIN2引脚(1G)提供高电平。
输出的时钟信号 OCXO 是使用示波器测量的、如图2中所示(峰值大约为2.8V)、

但用示波器测量 LMK1C1108的8个输出引脚 Y0-Y7上没有信号。
原因是什么?
谢谢!

OCXO 的输出频率为10MHz
尊敬的 Jie:
我觉得 OCXO 的输出有点奇怪。
还有一点、在图片中我看到了大量混乱-您能否确保 IC 安装正确并且所有连接都良好? 我会担心 CLKIN 线路和 VDD 引脚。
您的基准时钟压摆率是多少? 最小压摆率要求为0.1V/ns 
此致、
Vicente
感谢您的答复
尊敬的 Jie:+
此外、该器件需要外部偏置。
CLKIN 的偏置应为 CLK/2 VDD。
请记住、VOH_min 为0.7 * VDD、VOL_max = 0.3 * VDD
请参阅 EVM 用户指南。 
压摆率总是会产生影响、因为如果压摆率过低、器件输出的相位噪声就会受到影响、很可能会出现失真。
此致、
Vicente
您好!
我更换了 OCXO (10MHz)并解决了问题。 现在、OCXO 的输出是正常方波、如图1(pk-pk3.25V)所示:

我将 OCXO 的输出连接到 LMK1C1108的引脚 CLKIN、并使用示波器进行测量(Y0-Y7没有输出)。
然后、我根据 EVM 用户指南中的电路图添加了外部偏置。 添加外部偏置后、我使用示波器测量了 CLKIN 引脚的波形、如图2 (pk-pk2.13V、直流1V)所示:

但是、使用示波器测量 Y0-Y7时、仍然没有输出。 我将其替换为另一个 LMK1C1108、结果仍然相同。
您是否建议任何其他潜在原因?
谢谢!
尊敬的 Jie:
仅当您尝试使用正弦波时、才需要偏置电路。
如果使用 LVCMOS 信号、则无需偏置、这可以直流耦合到 LMK1C1108输入引脚。
此致、
Vicente
感谢您的答复!
OCXO 的输出是3.3V 峰峰值的方波、如上所示。
我尝试了偏置和非偏置方法、但 LMK1C1108未输出。
OCXO 的输出技术规范如下:

已检查所有电路连接、针脚2 (1G)已设置为高电平。
你说什么?
谢谢!
您好、Joe。
您是否可以使用 EVM?
此致、
Vicente
我?可以从 TI 申请 EVM 电路板吗
谢谢
尊敬的 Jie:
您是否有指定的 FAE 或当地的 TI 销售办事处? 他们应能帮助您获取 EVM。
此致、
Vicente
我将与他们联系。
谢谢!