Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCI6214
主题中讨论的其他器件:CDCE6214、
工具与软件:
CDCI6214RGE 已停产、替换为 CDCE6214RGE。 但确实如此 不会 相同的。 是否有迁移指南或硬件和软件更改核对表?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eugene
这两个器件具有非常不同的寄存器映射。 下面是两者之间的比较:
e2e.ti.com/.../CDCI6214-to-CDCE6214-Bits.xlsx
就 BOM 而言、CDCE6214确实如此 不会 需要使用50 Ω 外部终端连接至 GND、因为这些电阻器集成在输出驱动器中。
谢谢!
Kadeem
谢谢、Kadeem。
不幸的是、我的问题没有得到解决。 如果我从现在开始转至 CDCE、我将在现场混合使用新旧技术。 我的软件在启动时下载寄存器内容。 我如何知道在给定的实例中我使用了哪个芯片? 旧的 CDCI 具有 REV0寄存器(addr=0x18)、其中带有"1h = CDCI6214"来标识芯片。 但是新 CDCE 不包含这个寄存器、正如您发送的迁移文档中所显示的那样。 如何区分旧和新,以便下载正确的注册图像?
Eugene
最简单的方法是查看顶部的标记。
从软件的角度来看、CDCE 有85个寄存器、而 CDCI 只有63个寄存器。 这可能是在不实际查看器件的情况下判断差异的最简单方法。
此致!
CRIS